COS'E' LA DOP?
I requisiti essenziali della Dichiarazione di Performance
- Redigendo una DoP, il produttore si assume la responsabilità della conformità del prodotto con la prestazione dichiarata
 - Il tipo di prodotto deve essere identificato da un codice di identificazione unico che può essere uguale al numero di riferimento della DoP
 - Il tipo di prodotto è definito in relazione alle classi di prestazione (Euroclassi).
 - Per i cavi, non è consentita nessun’altra dichiarazione di performance in caso di incendio (una volta in vigore la relativa norma sui prodotti)
 - Per i cavi, la DoP dovrà essere basata sulla norma armonizzata appropriata
 - Per i cavi del sistema 1+, la DoP dovrà fare riferimento all’ente notificato utilizzato
 - La marcatura CE non dovrà essere apposta in mancanza di una DoP