Power Grid

Promuovere il potenziamento delle Reti Elettriche

Le nostre soluzioni sono alla base delle reti di prossima generazione, creando connessioni che in passato erano impossibili.

 

La transizione energetica in corso a livello globale, guidata da un deciso spostamento verso fonti di energia più pulite e sostenibili, ha creato un rapporto dinamico tra l'integrazione delle energie rinnovabili e la necessità di potenziare le nostre reti elettriche. La transizione energetica e gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette potrebbero, infatti, non essere raggiunti se le reti elettriche non sono sufficientemente integrate, estese, efficienti e intelligenti.

Le soluzioni di Prysmian costituiscono una parte integrante delle reti elettriche in tutto il mondo. Aiutiamo importanti Operatori di Sistema di Trasmissione (TSO), costruttori di parchi eolici offshore e le utility nello sviluppo di reti di trasmissione e distribuzione dell'energia. Siamo imbattibili nelle nostre capacità complessive di produzione e installazione e siamo saldamente impegnati nei confronti della Ricerca e Sviluppo.

Progettiamo, produciamo e installiamo sistemi di cavi sotterranei e sottomarini ad alta e altissima tensione, fornendo componenti, ingegneria di livello superiore e sistemi e servizi di monitoraggio e manutenzione.

Il ruolo delle Reti Elettriche come driver della transizione energetica

L'UE si è impegnata a ridurre le emissioni di gas serra del 55% rispetto al 1990 entro il 2030, un traguardo chiave per raggiungere la neutralità climatica nel 2050. Secondo gli scenari della Commissione, ciò richiederà che le energie rinnovabili rappresentino l'81% del mix elettrico totale dell'UE. Tuttavia, la condizione necessaria per una transizione completa alle energie rinnovabili è una rete forte e interconnessa.

Reti di milioni di piccole e grandi centrali elettriche forniscono già elettricità alle nostre case, ai nostri luoghi di lavoro e alle industrie. Tuttavia, elettrificare i sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici, il settore dei trasporti e i processi industriali in misura sempre maggiore richiederà un'ulteriore considerevole espansione delle reti esistenti. Rispetto a questo, la Commissione prevede 1000 GW di energia eolica onshore entro il 2050 (rispetto agli attuali 165 GW) e 300 GW di energia eolica offshore (rispetto agli attuali 15 GW). In più saranno necessarie connessioni robuste tra le stazioni di fornitura di energia rinnovabile e aree ad alta domanda energetica al fine di gestire le variazioni legate alle condizioni meteorologiche nella fornitura di energia. Integrando diverse fonti di energia con diverse zone geografiche e climatiche, la rete può così bilanciare la variabilità nella generazione di elettricità.

Connect to Lead nelle Reti Elettriche

In base alla sua nuova strategia aziendale "Connect to Lead", Prysmian mira a cogliere le opportunità offerte dai nuovi emergenti mega-trend di mercato che stanno plasmando l'industria dei cavi elettrici, al fine di diventare un leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni e promuovere la transizione energetica e la digitalizzazione. In linea con questa missione, per quanto riguarda la BU Reti Elettriche, Prysmian prevede di:

  • Innovare per aumentare i livelli di resilienza e sostenibilità.
  • Sfruttare le relazioni a lungo termine con i clienti.
  • Potenziare prodotti e servizi ad alto valore aggiunto.
  • Espandere selettivamente la capacità.

In base alla sua nuova strategia aziendale "Connect to Lead", Prysmian mira a cogliere le opportunità offerte dai nuovi emergenti mega-trend di mercato che stanno plasmando l'industria dei cavi elettrici, al fine di diventare un leader mondiale nel settore dei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni e promuovere la transizione energetica e la digitalizzazione. In linea con questa missione, per quanto riguarda la BU Reti Elettriche, Prysmian prevede di:

  • Innovare per aumentare i livelli di resilienza e sostenibilità.
  • Sfruttare le relazioni a lungo termine con i clienti.
  • Potenziare prodotti e servizi ad alto valore aggiunto.
  • Espandere selettivamente la capacità.